1040IB1404-10

PowerPacT H-J-L- 型断路器的示意图

概述

FYI, this map is shared by IFE user guide and NSX Modbus guide.

根据 PowerPacT H-J-L- 型断路器的配置,使用以下其中一种配置将 IFE 服务器连接至断路器:

  • IFE 服务器连接至 MicroLogic trip unit

  • IFE 服务器连接至 BSCM 模块

  • IFE 服务器连接至 BSCM 模块以及 MicroLogic 脱扣单元

有关更多信息,请参阅 ULP 系统用户指南

ULP Connection

警告
存在电击危险
对于电压大于 480 Vac 的系统:
  • 使用绝缘 NSX 线缆 S434204S434303S434305
  • 不得使用 NSX 线缆 S434201S434202
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注意
设备损坏风险
  • 禁止将以太网设备连接到 RJ45 ULP 端口。
  • IFE 服务器的 RJ45 ULP 端口仅适用于 ULP 模块。
  • 其他用途可能会损坏 IFE 服务器或与 IFE 服务器相连的设备。
  • 要检查 ULP 模块是否与 IFE 服务器的 RJ45 ULP 端口兼容,请参阅 ULP 系统用户指南
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

所有连接配置均需要使用 NSX 线缆。电压大于 480 Vac 的系统必须使用绝缘的 NSX 线缆。

如果没有使用第二个 RJ45 ULP 端口,则必须用 ULP 接线端子将其封闭。

A

NSX 线缆或 RJ45 公/母 ULP 线缆

B

ULP 接线端子

IFE 服务器连接至 MicroLogic 脱扣单元

A

IFE 以太网交换机服务器

B

ULP 接线端子

C

NSX 线缆

D

MicroLogic 脱扣单元

IFE 服务器连接至 BSCM 模块

A

IFE 以太网交换机服务器

B

ULP 接线端子

C

NSX 线缆

D

BSCM 断路器状态控制模块

IFE 服务器连接至 BSCM 模块以及 MicroLogic 脱扣单元

A

IFE 以太网交换机服务器

B

ULP 接线端子

C

NSX 线缆

D

BSCM 断路器状态控制模块

E

MicroLogic 脱扣单元

IFE 服务器连接至系统电压高于 480 Vac 时使用的断路器

A

IFE 以太网交换机服务器

B

ULP 接线端子

C

RJ45 公/母 ULP 线缆

D

绝缘 ULP模块,用于电压大于 480 Vac 的系统

E

绝缘 ULP线缆,用于电压大于 480 Vac 的系统

F

用于 PowerPact H 型、J 型和 L 型断路器 内部连接的连接器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?