1040IB1404-10

网页说明

监控网页

监控子菜单

网页

描述

实时数据

单个设备页面

单个设备页面提供选定设备的基本读数。

设备摘要页面

设备摘要页面提供一个或多个选定设备的摘要信息。

趋势

趋势页面视图提供多个设备之间共同主题的实时趋势图表。

设备记录

单个设备页面

单个设备页面提供选定设备的用户可选择数量的日志趋势图表。

设备摘要页面

设备摘要页面提供具有共同主题的多个设备的图形趋势日志。

控制网页

控制子菜单

网页

描述

设备控制

设备控制

复位和控制连接的从站设备。

设置设备时间

设置设备时间

设置从站设备时间以与 IFE 时间同步,并且显示所选设备的从站设备时间。

诊断网页

诊断子菜单

网页

描述

常规

统计

显示用于解决网络相关问题的诊断数据。

产品信息

设备识别

  • 显示 IFE 基本信息,以便设置 IFE 设备名称并帮助确定设备物理位置。

  • 包含产品名、序列号、型号、固件版本、唯一标识符、MAC 地址、IPv4 地址和 IPv6 链路本地地址信息。

IMU 信息

显示连接至 ULP 端口的 IMU 设备列表。

设备运行状况检查

读取设备寄存器

显示本地与 IFE 服务器相连的寄存器数据。

通讯检查

验证所有与 IFE 服务器相连的从站设备的通讯状况。

IO 读数

IO 读数

显示所连接设备的 IO 模块的状态。如果选择的设备没有连接到 IO 模块,则显示没有连接 IO 模块

注: IO 模块设备列表 页面中确定的从站设备名称。

维护网页

维护子菜单

网页

描述

指示器

指示器

显示所连接的 ULP 设备的维护计数器。

配置和设置网页

配置和设置子菜单

网页

描述

常规

设备物理位置

  • 定位 IFE-XXYYZZ 服务器

  • 单击打开闪烁

  • 所选 IFE-XXYYZZ 服务器的 ULP LED 将闪烁并激活 15 秒(测试模式:1 秒亮起,1 秒熄灭)。

日期和时间

手动设置日期和时间,或者使用 SNTP 时间源自动设置 IFE 时间,或者配置连接到 IFE 服务器的从站设备以使其时间自动与 IFE 时间同步。

时区

配置当地的时区,并设置夏令时。

网络配置

以太网配置(双端口)

配置Ethernet

IP 配置

配置 IP 参数。

Modbus TCP/IP 过滤

配置最多 Modbus TCP/IP 个服务器连接。配置可通过 Modbus TCP/IP 访问 IFE 服务器的 IP 地址。

Modbus 串行线路

配置串行通讯参数。

电子邮件配置

电子邮件服务器配置

配置通过电子邮件发送的报警。

配置用于发送邮件的 SMTP 参数。

通过电子邮件发送报警

配置通过电子邮件发送的报警。

设备配置

设备列表

Modbus 串行菊花链和与 IFE 服务器的 ULP 端口连接的 IMU 核心产品上配置本地串行设备。

设备记录

配置设备记录参数。

设备日志导出

配置设备记录导出选项。

其他配置

SNMP 参数

配置简单网络管理协议 (SNMP)。

首选项

配置 IFE 首选项。

高级服务控制

配置高级服务控制参数。

用户帐户

创建和编辑组和用户。配置电子邮件帐户。

网页访问

配置每个用户组的网页访问权限。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?