1040IB1404-10

Modbus 串行线路

Modbus 串行线路设置

参数

设置

波特率

  • 9600 bps

  • 19200 bps(出厂设置)

  • 38400 bps

奇偶校验

  • (出厂设置)

停止位的数量

  • 自动(出厂设置)

  • 1 位

  • 2 位

串行接线端子

  • 已启用(出厂设置)

  • 已禁用

Modbus SL 超时

  • 1 秒(出厂设置)

  • 0.1-0.5 秒

  • 1-10 秒

注: 停止位的数量参数设为自动时,实际值由所选择的奇偶检验位确定。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?