1040IB1404-10

设备列表

描述

Full map to be reviewed by experts to check if IFE interface and IFE server are used appropriately.

设备列表页用于定义连接到 IFE 服务器(ULP 端口、serial 端口)和远程 Modbus/TCP 从站设备的设备的列表。在设备列表中,可以添加、删除和/或发现设备。

所连设备的列表通过以下方式定义:

  • 利用设备发现程序自动完成

  • 通过逐一添加设备手动完成

注: 这些网页仅支持此设备列表中添加的设备。

Modbus 从站设备的数量

设备列表中最多可添加 20 台从站设备。在每个 IFE 服务器或主站远程设备下,最多可以添加 11 个 IFM 接口。

应用场合决定了可以使用的从站设备或 IFM 接口的最大数量。可按照以下总则,定义应用大小:

  • 技术上,通过 IFE 网页最多支持 20 个从站设备。

  • 物理上,最多可以有 11 个 IFM 接口连接到一个 IFE 服务器。这适用于对性能要求最低的应用,推荐用于简单的应用。

  • 对于需要通过 IFE 网页定期访问或者涉及其他主站(如 FDM128 显示器)通讯的应用,最多只能使用 8 个 IFM 接口。这通常能够确保对最多三个主站的合理响应时间。

  • 在更复杂的环境中,比如在包含 SCADA 或建筑物管理系统的环境中,可堆叠的 IFM 接口数量必须由应用中的性能需求来决定。

设备列表参数

参数

描述

设置

IP 地址

显示设备 IP 地址。

  • 对于 IFE 服务器:IP 地址框不可编辑。

  • 对于远程设备: 可以在 IP 地址框中输入 IP 地址。

网关

指示 IP 设备是否是网关。

  • 对于 IFE 服务器:始终选择网关复选框。

  • 对于远程设备:可以在选择网关复选框时添加/发现远程设备的从站设备。

始终选择网关复选框。

地址

显示 IFE 服务器和远程设备的 Modbus 从站地址。

  • 对于 IFE 服务器:地址框不可编辑。

  • 对于远程设备:可以在地址框中输入远程设备的 Modbus 从站地址。

  • 对于 IFE 服务器: 255(固定)

  • 对于远程设备:(1–247 或 255)

名称

可输入 IFE 服务器和远程设备的名称。

注:
  • LV 断路器系统通过可能的接口,如 HMI、Modbus/TCP、DPWS 和 DHCP 唯一地标识。

  • IFE 设备名称在所有接口上都是通用的。因此,无论以任何方式修改 IFE 设备名称,都会直接影响到所有连接的设备。

IFE 名称最多可以包含 64 个 ASCII 字符,其中包括:A–Za–z0–9-。但名称结尾不能使用 -

注:
  • IFE 名称在设备列表中应是唯一的。

  • 若不同设备具有相同的 IFE 名称,可能影响到 Web 应用程序功能、记录功能和导出功能。

连接

显示连接类型。不可编辑。

有两种类型的端口:

  • ULP 端口

  • 串行端口

设备类型

可以从支持设备列表中选择从站设备。

设备名称

可输入被发现设备的名称。

  • 对于 ULP 端口:单击编辑,然后单击设备名称编辑设备名称,

  • 对于串行端口、远程设备及其从站设备: 单击设备名称编辑设备名称。

注: 如果为设备选择了记录功能,则不可执行删除和编辑操作。

设备名称最多可以包含 64 个 ASCII 字符,其中包括:A–Za–z0–9-。但名称结尾不能使用 -

从站 ID

显示连接到 IFE 服务器或远程设备的设备的本地地址。

  • 对于 ULP 端口:255(固定)

  • 对于串行端口和远程设备:1–247

添加远程设备

可以添加远程设备。

应用

可以保存设备列表配置。

删除

可以删除选定的从站设备。

注: 如果为设备选择了记录功能,则不可执行删除操作。

发现

可以发现从设备。

注: 远程设备的发现按钮只有在单击应用按钮后才可用。
注: 如果设备类型为 BCM-OF/SD,则只有在 IFE 自己的 IMU 上,该设备类型的发现选项才可用。

可以向设备列表中添加新的从设备。

删除远程设备

删除远程设备。

注: 如果为设备选择了记录功能,则不可执行删除操作。

第一次向设备列表中添加设备

步骤

操作

结果

1

IFE 服务器的从站设备:

手动或者通过设备发现来将从站设备添加到 IFE 服务器。

将从站设备添加到 IFE 服务器。

2

远程设备:

设备列表页面,单击 添加远程设备以添加远程设备。

设备列表页面中添加远程设备。

3

远程设备的从站设备:

通过设备发现功能为远程设备添加从站设备。

注: 远程设备的发现按钮只有在单击应用按钮后才可用。

向远程设备添加从站设备。

4

重复步骤 2 和 3 向设备列表页面添加更多远程设备。

单击应用以保存更改。

设备发现程序

启动设备发现功能时,IFE 服务器使用用户定义的地址范围询问 ULP 端口、串行端口和以太网端口。Modbus RTU 协议用于发现串行端口中的设备。如果该设备对询问做出应答,则将本地 ID 设置为当前发现地址,并将设备命名为缺省设备名称。然后 IFE 服务器尝试确定该设备的类型。如果 IFE 服务器识别出已发现设备的设备类型,则 IFE 服务器将在设备类型字段设置已识别的设备类型。如果 IFE 服务器未识别出已发现设备的 设备类型,则 IFE 服务器将在设备类型字段设置为 Modbus

IFE 服务器支持的设备的列表请参见附录

表格显示使用设备发现程序添加设备的步骤:

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击配置和设置

配置和设置菜单随即打开。

2

配置和设置菜单的设备配置子菜单中,单击设备列表

设备列表页面随即打开。

3

要发现本地连接设备,单击发现

设备发现页面随即打开。

4

输入启动 Modbus ID停止 Modbus ID

输入发现地址范围。

5

单击开始发现。(单击停止发现可停止该过程)。

注: 发现功能仅查找与 IFE 服务器连接的本地串行 Modbus 设备。ULP 端口上的设备会被自动发现。

开始发现所有连接设备。

6

名称文本框中输入新的设备名称。

重命名设备。

7

选择保存复选框,将该设备保存至设备列表。

选择或取消选择设备条目,以便保存或移除。

8

设备发现页面中单击应用

显示保存的设备列表。

设备发现参数

参数

描述

设置

起始/结束 Modbus ID

定义 Modbus 用于发现 IFE 串行端口上的设备的从地址范围。

  • 起始 Modbus ID: 1–247(出厂设置:1)

  • 结束 Modbus ID: 1–247(出厂设置:10)

保存

可将选定的设备保存至设备列表中。

IP 地址

显示 IFE 服务器或远程设备的 IP 地址。

已定义

列出为该设备定义的设备类型。

已分配

可在下拉列表中分配设备类型。

名称

可输入该设备的自定义名称。

本地 ID

连接至 IFE 服务器的设备的从地址。

状态

显示发现或验证状态。

  • 正在尝试(试图确定与该设备列表匹配的设备类型。)

  • 正在发现(尝试询问不在设备列表中的设备。)

  • 已发现(已发现设备,但设备类型与设备列表中定义的类型不匹配。)

  • 未知(找到设备,但设备类型未知。)

  • 有效(已识别设备类型,且与设备列表中定义的类型匹配。)

  • 失败(与设备通信失败。)

手动添加设备

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击配置和设置

配置和设置菜单随即打开。

2

配置和设置菜单的设备配置子菜单中,单击设备列表

设备列表页面随即打开。

3

单击 按钮以添加新设备。

可以添加设备列表中的设备。

4

设备类型列表中选择支持的设备。

选择从列表中选定的设备类型。

5

设备名称文本框中输入新的设备名称。

重命名设备。

6

本地 ID 文本框中输入设备的本地地址。

显示设备的本地地址。

7

单击应用

将新设备添加至该列表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?