设置设备时间
描述
在页面中,您可以将连接至 IFE 服务器的从站设备的日期和时间同步成 IFE 日期和时间。此外,您还可以获取连接至 IFE 服务器的设备的时间。这页中列出了需要使用外部接口来设置其日期和时间的从站设备。
设置设备时间参数列表
|
参数 |
描述 |
|---|---|
|
|
可以从列表中选择设备以用来同步和获取时间。 |
|
|
显示所选设备的时间。 |
|
|
显示所选设备的状态。 |
|
|
可获取所选设备的时间。 |
|
|
可设置所选设备的时间。 |
设置设备时间
|
步骤 |
操作 |
表 |
|---|---|---|
|
1 |
在 IFE 菜单栏中,单击。 |
打开菜单。 |
|
2 |
在菜单中,单击。 |
打开页面。 |
|
3 |
从页面中选择设备,然后单击。 |
所选从设备的日期和时间便与 IFE 时间同步,并且状态也会更新为成功。 注: 如果所选设备未能与 IFE 日期和时间同步,则状态会更新为失败。
注: 功能不适用于 IFE 的自有 IMU,并且会将已设置的状态显示为(不适用)。
|