7PT02-0421-03

Verificando a conexão por cabo

Você pode verificar a fiação do sistema depois que o toroide tiver sido comissionado. Realizar essa verificação com sucesso confirma que a fiação do dispositivo está adequada e o dispositivo está pronto para uso.

É possível realizar qualquer uma das seguintes verificações:

  • Você pode induzir uma falha fictícia em um canal. É possível fazer essa verificação em todos os canais sequencialmente.

    1. Induza uma falha fictícia em um dos canais.

      O dispositivo exibe o alarme de isolação nos canais detectados, o LED de alarme é ACESO e o LED de nenhum alarme é APAGADO.

    2. Recupere a falha fictícia no canal.

      O dispositivo retorna ao estado detectado pelo toroide, o LED de alarme é APAGADO e o LED de nenhum alarme é ACESO.

  • Você pode induzir duas falhas fictícias simultaneamente em dois canais.

    1. Induza uma falha fictícia em um dos canais.

      O dispositivo exibe o alarme de isolação nos canais detectados, o LED de alarme é ACESO e o LED de nenhum alarme é APAGADO.

    2. Induza uma falha fictícia no outro canal.

      O dispositivo exibe o alarme de isolação nos canais detectados, o LED de alarme permanece ACESO e o LED de nenhum alarme permanece APAGADO.

      NOTA: Se ambas as falhas fictícias induzidas tiverem falha de impedância zero, o dispositivo exibirá o alarme de isolação em qualquer um dos canais.
    3. Recupere a falha fictícia em um dos canais.

      O alarme de isolação nesse canal é recuperado. Como a falha fictícia ainda existe em outro canal, o dispositivo exibe o alarme de isolação no outro canal, o LED de alarme permanece ACESO e o LED de nenhum alarme permanece APAGADO.

    4. Recupere a falha fictícia no outro canal.

      O dispositivo retorna ao estado detectado pelo toroide, o LED de alarme é APAGADO e o LED de nenhum alarme é ACESO.

NOTA: É enfaticamente aconselhável não induzir mais de uma falha fictícia de impedância zero.
QR code for this page

Isto foi útil?