Instalação e cabeamento do produto
Relés
O dispositivo oferece uma opção de configuração para cumprir com as normas de segurança e aplicação. O relé do alarme de isolação usado como atuador oferece uma função de segurança global.
Você pode ativar essa função por meio de uma configuração de relé:
A saída do relé do alarme de isolação é usada para alertar o PLC sobre uma falha de isolação em um grupo de 12 canais. Ao utilizar vários dispositivos no mesmo sistema, você pode identificar o grupo de 12 canais com falha.
PLC
Para que o sistema detecte todos os estados do produto, o dispositivo deve ser conectado a um PLC ou dispositivo equivalente. Para que o PLC cubra o estado de todos os produtos, a seguinte configuração deve ser implementada:
| Operação |
Relé do alarme de isolação |
|
|---|---|---|
| Operação normal | Sem falha de isolação | Fechada |
| Alarme de isolação | Aberta | |
| Produto inoperante | Fechada | |
A saída do alarme do Modbus é usada para alertar o PLC sobre uma falha de isolação em qualquer canal.
O PLC deverá verificar cada 1 segundo do registro do contador de estado (1105) em que ele registrar um novo valor. Os novos valores do registro do contador de estado (1105) indicam que a comunicação está ativa e o sistema está funcionando conforme o esperado. Se o valor não for alterado, o PLC deverá sinalizar uma falha de isolação. Os respectivos bits do Registro do Modbus de localização (1103) e do Registro do Modbus de localização complementar (1104) deverão funcionar. Caso contrário, o PLC deverá sinalizar uma falha de isolação.