7PT02-0421-03

Senha

Você pode definir uma senha para limitar o acesso à configuração dos parâmetros do dispositivo apenas ao pessoal autorizado.

Quando uma senha é definida, as informações exibidas no dispositivo podem ser vistas, mas os valores de parâmetro não podem ser editados. Por padrão, a proteção de senha não é ativada. A senha padrão é 0000. Você pode definir uma senha de 4 dígitos de 0000 a 9999.

Para ativar a senha, navegue para Menu > Configurações > Senha > Ativação e selecione LIGADO.

Para modificar a senha, navegue para Menu > Configurações > Senha > Alterar senha e edite a nova senha. Para modificar o valor do parâmetro, consulte Modificação de parâmetro usando o display.

QR code for this page

Isto foi útil?