7ES02-0421-03

Contraseña

Puede establecer una contraseña para que solo el personal autorizado pueda acceder a la configuración de los parámetros del dispositivo.

Cuando se establece una contraseña, es posible visualizar la información mostrada en el dispositivo, pero no editar los valores del parámetro. La contraseña de protección no está activada de forma predeterminada. La contraseña predeterminada es 0000. Puede establecer una contraseña de cuatro dígitos desde el 0000 al 9999.

Para activar la contraseña, vaya a Menú > Ajustes > Contraseña > Activación y seleccione ENCENDIDO.

Para modificar la contraseña, vaya a Menú > Ajustes > Contraseña > Modificar contraseña y edite la nueva contraseña. Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?