7FR02-0421-03

Relais d’alarme d’isolement (Relais Al. Isol.)

Vous pouvez définir le mode du relais d’alarme d’isolement selon l’état de l’isolement.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont FS et Std. La valeur par défaut est FS.

Lorsque le relais d’alarme d’isolement est configuré en mode de sécurité intrinsèque (failsafe) FS :

  • Le relais d’alarme d’isolement est activé (mis sous tension) dans les cas suivants :

    • Aucun défaut d’isolement n’est détecté.

    • Un défaut transitoire est détecté.

    • Un défaut d’isolement est détecté et acquitté (si Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Relais Al. est réglé sur ON).

  • Le relais d’alarme d’isolement est désactivé (mis hors tension) dans les cas suivants :

    • Un défaut d’isolement est détecté.

    • À la première mesure après le cycle éteindre/rallumer et à la déconnexion d’un tore.

    • Le produit est défectueux (tel que détecté par l’autotest).

    • L’alimentation auxiliaire a été perdue.

    • Lorsque vous déclenchez un autotest avec relais, le relais bascule pendant 3 secondes. Voir Test avec relais (Test av. Relais) et Vue d’ensemble de l’autotest pour plus d’informations.

    • Un défaut d’isolement est détecté et acquitté (si Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Relais Al. est réglé sur OFF).

    • Lorsque le signal de tension est indisponible.

    • Défaut de canal

Lorsque le relais d’alarme d’isolement est configuré en mode standard Std. :

  • Le relais d’alarme d’isolement est activé (mis sous tension) dans les cas suivants :

    • Un défaut d’isolement est détecté.

    • Le produit est défectueux (tel que détecté par l’autotest).

    • Lorsque vous déclenchez un autotest avec relais, le relais bascule pendant 3 secondes. Voir Test avec relais (Test av. Relais) et Vue d’ensemble de l’autotest pour plus d’informations.

    • Un défaut d’isolement est détecté et acquitté (si Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Relais Al. est réglé sur OFF).

    • Tore déconnecté

    • Lorsque le signal de tension est indisponible.

    • Défaut de canal

  • Le relais d’alarme d’isolement est désactivé (mis hors tension) dans les cas suivants :

    • Aucun défaut d’isolement n’est détecté.

    • À la première mesure après le cycle éteindre/rallumer

    • Lorsque vous déclenchez un autotest avec relais, le relais bascule pendant 3 secondes. Voir Test avec relais (Test av. Relais) et Vue d’ensemble de l’autotest pour plus d’informations.

    • Un défaut d’isolement est détecté et acquitté (si Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Relais Al. est réglé sur ON).

    • L’alimentation auxiliaire a été perdue.

    • Un défaut transitoire est détecté.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?