7FR02-0421-03

Vue d’ensemble du matériel

Le Vigilohm IFL12MCN comporte 5 borniers.
A Relais d’alarme
B Câble d’alimentation auxiliaire
C LED d’état du produit
D Voyant LED de communication
E Touche Menu
F Sans LED d’alarme
G Bouton ESC
H LED d’alarme
I 3 boutons de menu contextuel
J

Label

NOTE: Scannez le code QR pour afficher la documentation de l’appareil : Lien code QR

K Communications RS-485
L 12 raccordements de tore
M Entrée de tension
N Écran LCD
O Joint statique
P Référence commerciale et données de fabrication
Q

Étiquette de caractéristiques

NOTE: Scannez le code QR pour afficher la documentation de l’appareil : Lien code QR

R Clip pour montage DIN

Référence commerciale de l’appareil

Modèle Référence commerciale
IFL12MCN IMDIFL12MCN
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.