7FR02-0421-03

Fréquence

Vous pouvez définir la fréquence nominale de l’application surveillée.

Quatre valeurs sont disponibles pour ce paramètre :

  • 50 Hz (par défaut)

  • 60 Hz

  • 400 Hz

  • DC

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.