7FR02-0421-03

Effet de la capacitance de fuite et des perturbations de la fréquence sur la précision des mesures de R

La capacitance de fuite (C) crée un chemin de fuite pour le signal de mesure et réduit le niveau du signal utile qui circule à travers la résistance d’isolement (R).

L’IMD injecte un signal de mesure multi-fréquence adaptatif avec de basses fréquences et comprend des algorithmes d’intégration de haute performance. Il rend l’appareil compatible avec les réseaux de grande puissance qui ont une valeur de capacitance de fuite élevée et fonctionne dans la plage de perturbation de fréquence. L’appareil étant compatible avec IMD, il fonctionne correctement même avec l’impact de la capacitance de fuite et les perturbations de fréquence.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.