7FR02-0421-03

Surveillance de l’isolement du réseau électrique

L’appareil contrôle l’isolement du réseau électrique non mis à la terre de la résistance conformément au chronogramme suivant, qui représente les réglages par défaut :

1 L’isolement du réseau est normal et il n’y a aucune alarme sur aucun canal.
2 Un défaut d’isolement est survenu sur le canal 4. L’alarme active est indiquée sur le canal 4. Appuyez sur le bouton pour acquitter l’alarme. Voir Mode relais pour plus d’informations sur les modes du relais. Voir Acquittement du relais pour plus d’informations sur l’acquittement du relais.
3 Un défaut d’isolement est survenu sur le canal 4. Alarme active acquittée.
4 Le défaut d’isolement est corrigé. Le témoin d’alarme s’éteint. L’appareil revient à l’état normal.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.