7FR02-0421-03

Application

Cette section explique les exemples ci-dessous d’application de localisation des défauts d’isolement pour un réseau électrique non mis à la terre :

  • Localisation de l’alarme d’isolement avec un IMD

  • Localisation de l’alarme d’isolement avec un IMD, l’appareil et l’IMD étant connectés à un réseau externe

  • Localisation de l’alarme d’isolement avec un IMD, l’appareil et l’IMD étant connectés à un réseau de communication

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.