7FR02-0421-03

Test avec relais (Test av. Relais)

Vous pouvez régler une bascule de trois secondes vers le relais d’alarme d’isolement lors d’un autotest lancé manuellement. Voir Vue d’ensemble de l’autotest pour plus d’informations sur l’autotest.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont ON et OFF. La valeur par défaut est ON.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.