7FR02-0421-03

Acquittement du relais d’alarme d’isolement (Acq. Relais Al.)

Vous pouvez régler l’acquittement du relais d’alarme d’isolement suivant l’utilisation des charges connectées au relais.

Lorsque les relais sont connectées à des charges (par exemple des avertisseurs sonores ou lumineux), il est conseillé d’éteindre ces appareils de signalisation externes avant que le niveau d’isolement ne revienne au-dessus des seuils configurés. Il faut pour cela appuyer sur le bouton d’acquittement pendant l’état d’alarme d’isolement.

Dans certaines configurations de réseau, il est nécessaire d’empêcher ce type d’acquittement pour ne déclencher à nouveau les relais que lorsque le niveau d’isolement dépasse les seuils configurés. Il faut pour cela modifier le paramètre correspondant.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont ON et OFF. La valeur par défaut est ON.

Pour activer l’acquittement du relais d’alarme, sélectionnez Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Relais Al. > ON.

Pour désactiver l’acquittement du relais d’alarme, sélectionnez Menu > Réglages > Config E/S > Acq. Relais Al. > OFF.

Lorsque l’appareil détecte un défaut d’isolement, le relais d’alarme d’isolement est déclenché.

  • Lorsque la valeur est réglée sur ON et sur l’acquittement de l’alarme, le relais revient à sa position initiale.

  • Lorsque la valeur est réglée sur OFF et sur l’acquittement de l’alarme, le relais ne revient pas à sa position initiale.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.