7RU02-0421-03

Фильтрация

Вы можете задать параметры фильтрации в соответствии с требованиями контролируемой системы.

Данный параметр используется для сглаживания значений, получаемых при измерении сопротивления изоляции, которые всегда зависят от оборудования, работающего в системе. Критерии:

  • Количество подключенных нагрузок

  • Тип нагрузки

  • Размер системы (влияет на емкость)

  • Переключение нагрузки

Устройство предназначено для точного измерения сопротивления изоляции и емкости в электрических сетях с высоким уровнем помех и подключенными электронными устройствами.Функция улучшает стабильность измерений для предотвращения колебания отображаемых данных и нежелательных срабатываний неустановившихся сигналов о пробое изоляции. Время отклика, связанное с данной функцией фильтрации, не влияет на незаземленную электрическую систему. Для данного параметра доступны три значения:

Значение Время отклика Рекомендуемое применение
5 с 5 секунд

Используется в режиме обслуживания.

Диагностика быстрого изменения сопротивления изоляции и емкости утечки.

Используется в следующих случаях:

  • Обнаружение кратковременных неустановившихся пробоев изоляции.

  • При ручном обнаружении пробоев изоляции путем размыкания автоматических выключателей.

40 с (по умолчанию) 40 с

Используется в режиме эксплуатации.

Контроль изоляции в типовых системах.

400 с 400 с

Используется в режиме эксплуатации.

Контроль изоляции в электрических системах с высоким уровнем помех или с высокой емкостью утечки.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?