7RU02-0421-03

Сигнал о пробое изоляции (Ins. Alarm): пороговые значения

Вы можете задать пороговое значение сигнала в зависимости от уровня изоляции в контролируемом применении.

Допустимые значения для данного параметра находятся в диапазоне от 0,2 кОм до 200 кОм. Значение по умолчанию – 10 кОм. Значение может быть задано для 12 каналов по отдельности или вместе.

При включении устройства используется последнее заданное пороговое значение для сигнала о пробое изоляции.

Сигнал о пробое изоляции удаляется после восстановления уровня изоляции на 20% выше порогового значения.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.