7DE02-0421-03

Kanalname

Sie können für alle 12 Kanäle einen Kanalnamen Ihrer Wahl einstellen.

Der Kanalname kann nur auf Englisch eingegeben werden. Die zulässigen Zeichen sind:

  • A bis Z

  • a bis z

  • 0 bis 9

  • Sonderzeichen (Bindestrich/Minus (-), Schrägstrich (/), Prozent (%), Punkt (.), [Leerzeichen])

Die Länge des Kanalnamens wird entsprechend der Zeichenauswahl automatisch angepasst. Wenn z. B. der Kanalname das Zeichen „W“ enthält, beträgt die maximale Länger 8 Zeichen. Wenn der Kanalname nur das Zeichen „I“ enthält, dann beträgt die maximale Länge 18 Zeichen.

Verwenden Sie zur Bearbeitung die folgenden kontextabhängigen Tasten:

  • , um das ausgewählte Zeichen zu ändern.

  • , um das Zeichen rechts vom aktuell ausgewählten Zeichen auszuwählen oder um zum Zeichen ganz links zu wechseln.

  • , um den Kanalnamen zu bestätigen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?