Manuelle Inbetriebnahme
Das Gerät muss manuell in Betrieb genommen werden, wenn der angeschlossene Ringkernwandler nicht zu den empfohlenen Ringkernwandlern gehört.
- Navigieren Sie zu .Der Bildschirm Manuell wird mit dem Kanalraster und einem blinkenden Punkt auf dem „Kanal 1“-Raster angezeigt. Dadurch wird angezeigt, dass Kanal 1 ausgewählt ist.
- Führen
Sie eine der folgenden Maßnahmen aus:
-
Um Kanal 1 in Betrieb zu nehmen, drücken Sie auf die Taste
.
-
Um andere Kanäle in Betrieb zu nehmen, drücken Sie auf die Taste
, um zum gewünschten Kanal zu navigieren. Drücken Sie anschließend auf die Taste
.
-
Um alle Kanäle in Betrieb zu nehmen, drücken Sie zuerst auf die Taste
und dann auf die Taste
.
Der Bildschirm Ringkernwandler-Drehungen wird angezeigt.
-
- Stellen Sie die Ringkernwandler-Drehungen ein (zulässige
Werte: 300 bis 3000) und drücken Sie auf die Taste
. Das Verfahren zum Einstellen der Ringkernwandler-Drehungen finden Sie unter Parameteränderung über das Display.
-
Bei einem gültigen Drehungsverhältnis erscheint die Meldung Gespeichert.
-
Bei einem ungültigen Drehungsverhältnis erscheint die Meldung Fehler. Wählen Sie das richtige Drehungsverhältnis aus.
-
- Drücken
Sie auf die Taste Esc.Der Bildschirm Manuell wird mit dem Kanalraster und einem blinkenden Punkt auf dem „Kanal 1“-Raster angezeigt. Dadurch wird angezeigt, dass Kanal 1 ausgewählt ist.
- Führen Sie und für die anderen, nicht in Betrieb genommenen Kanäle aus.