Puesta en marcha manual
El dispositivo debe ponerse en marcha manualmente si el transformador toroidal conectado no es uno de los transformadores toroidales recomendados.
- Vaya a .La pantalla Manual se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.
- En este
caso, realice una de las siguientes acciones:
Se muestra la pantalla Vueltas del transformador toroidal.
- Establezca las vueltas del transformador toroidal (valores
permitidos: de 300 a 3000) y pulse el botón
. Para establecer las vueltas del transformador toroidal, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla.
-
Si la relación de vueltas es válida, se muestra el mensaje Guardado.
-
Si la relación de vueltas es no válida, se muestra el mensaje Error. Seleccione la relación de vueltas correcta.
-
- Pulse
el botón Esc.La pantalla Manual se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.
- Ejecute los pasos y para el resto de canales que no se hayan puesto en marcha.