EIO0000004352_00

关于产品的资讯

如果不依照制造商规定的方式使用设备,设备所提供的保护可能会削弱。

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前,务必检查您的装置是直接供电。
  • 在I 级,2 区, A, B, C 和 D 组危险环境中使用本产品时,将本产品安装到一个机柜中,防止操作员不使用工具即可触摸产品背面。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

紧急报警指示器和关键系统功能要求采用冗余而独立的硬件保护和/或机械联锁装置。

电源重启时,请在关闭电源后至少等待 10 秒钟。如果本产品重新启动太快,则可能造成操作不正常。

如果屏幕无法正常读取 (例如,背光灯已坏的情况),就可能造成功能识别困难,甚至无法识别功能。对于不立即执行便可能产生危险的功能 (例如,燃料用完),必须通过本产品以外的设备提供。在机器控制系统设计中,应考虑背光灯失效,或操作员无法控制机器的可能性,或是控制机器过程中犯错的情况。

警告
失控
  • 任何控制方案的设计者都必须考虑到控制路径可能出现故障的情况,并为某些关键控制功能提供一种方法,使其在出现路径故障时,以及出现路径故障后恢复至安全状态。紧急停止和越程停止、断电和重启都属于关键控制功能。
  • 对于关键控制功能,必须提供单独或冗余的控制路径。
  • 系统控制路径可包括通讯链路。必须对暗含的无法预料的传输延迟或链接失效问题加以考虑。
  • 遵守所有事故预防规定和当地的安全指南。
  • 为了保证正确运行,在投入使用前,必须对本产品的每次执行情况分别进行全面测试。
  • 在机器控制系统设计中,必须考虑背光灯失效,或操作员无法控制机器的可能性,或是控制机器过程中出错的情况。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的“安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护”以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的“结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南”或您特定地区的类似规定。

警告
意外的设备操作
  • 应用此产品要求在控制系统的设计和编程方面具有丰富的专业知识。只允许具有此类专业知识的人士对此产品进行编程、安装、改动和应用。
  • 请遵守所有当地和国家/地区的安全标准。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
警告
意外的设备操作
  • 请勿将此产品作为控制关键系统功能 (例如电机起动/停止或控制电源) 的唯一手段。
  • 请勿将此设备作为通知紧急报警 (如设备过热或过电流) 的唯一通知设备。
  • 只使用随本产品附带的软件。如果使用其它软件,请在使用前确认操作和安全。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

下面列出了 LCD 面板的特性,请不要将其视为不正常现象:

  • LCD 屏幕显示某些图像时可能会出现亮度不均匀的现象,或者在指定观看角度以外的地方观看时可能会看到不同的效果。在屏幕图像的两侧可能会出现拖影或串扰。

  • LCD 屏幕像素可能包含黑白色斑,颜色显示似乎有些改变。

  • 遇到超过频率范围的震动和震动加速超出可接受的水平时,LCD 屏幕可能会部分变白。一旦震动条件消失,屏幕变白问题即被解决。

  • 长时间显示同一幅画面将可能导致切换画面时产生残影。

  • 当在持续充满惰性气体的环境中长时间使用时,面板的亮度可能会降低。为了防止面板亮度的退化,应经常为面板通风。 欲了解更多信息,请联系当地经销商。
    www.se.com

注: 请定期改变屏幕图像,不要长时间显示同一个图像。
警告
严重的眼睛和皮肤伤害
LCD 面板中的液体包含刺激物:
  • 请避免皮肤直接接触此类液体。
  • 在处理破损或易泄漏设备时,请戴上手套。
  • 不要在 LCD 屏幕附近使用尖锐的物体或工具。
  • 接触 LCD 面板时要小心,避免导致面板材料被刺穿、爆裂或破裂。
  • 如果面板损坏,其中流出的液体接触到皮肤,请立即用清水冲洗至少 15 分钟。如果液体溅入眼睛,立即用清水清洗至少 15 分钟,然后到医院处置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

使用投射电容式触摸屏型号时的注意事项

当显示器表面潮湿时,带有投射电容式触摸面板的型号可能会异常运行。

警告
失控
  • 在操作系统启动时请勿触摸触控面板区域。
  • 触控面板表面受潮时请勿操作。
  • 如果触控面板受潮,在操作之前使用软布清除多余水分。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注:
  • 如果将 Touch Mode 设置为 Water detection mode,当发生异常触摸 (例如水) 时,触摸会被禁用几秒钟,以避免意外触摸。当异常触摸条件终止时,正常触摸操作在几秒钟后恢复。有关触摸模式的信息,请参阅 Touch Mode

  • 系统启动时,由于正在检查触摸屏初始值,请勿对触摸面板区域进行触摸。

注意
设备损坏
  • 请勿过度用力或用硬物按压本产品的显示屏。
  • 请勿用尖状物件 (如铅笔或螺丝刀的尖) 按压触摸屏。
  • 请谨慎操作本产品,以免面板材料发生爆裂、破裂或刺穿。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

与传统的模拟电阻膜相比,投射电容式触摸屏具有更高的透射率和更轻的触摸操作,并支持多点触摸。由于它能够检测到电容的微弱变化,投射电容式触摸屏容易受到环境噪声的影响。

虽然我们的产品已针对工业环境噪声进行了优化,并符合CE标志认证,但我们的产品并不能支持所有环境噪声。

请在安装环境中考虑以下事项,以避免触摸故障。

例如:

为降低本产品机柜的噪声电压:

  • 在设备中执行抗噪声措施。例如,在变频器、伺服放大器或其他设备上安装噪声滤波器。请参阅制造商的说明手册。

  • 将接地线噪声滤波器安装到设备的FG连接端。

  • 将设备的机柜连接到建筑物上。例如,连接到建筑物的混凝土或钢筋部分。

注: 如果有大量环境噪声,由于触摸屏控制器的噪声滤波器必须运行,因此触摸响应可能会变慢。

网络安全最佳实践

为了更好给您的Schneider Electric产品提供安全保护,我们建议您实施这些网络安全最佳实践。遵循这些建议可能有助于大大降低贵公司的网络安全风险。有关建议,请参阅以下URL:
https://www.se.com/en/download/document/7EN52-0390/

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.