EIO0000004352_00

各接口规格

USB (A 型) 接口*1 连接器 USB 2.0 (A 型) x 1
电源电压 5 Vdc ±5%
最大电源电流 500 mA
最大传输距离 5 m (16.4 ft)
USB (B 型) 接口 连接器 USB 2.0 (B 型) x 1
最大传输距离 5 m (16.4 ft)
DVI-D 输入接口 连接器 DVI-D 24 针 (插座) x 1
最大传输距离 5 m (16.4 ft)

*1HMIFP600TMD

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.