EIO0000004352_00

电气规格

  HMIFP600TMD HMIFP600WCD
额定输入电压 24 Vdc
输入电压限制 18...31.2 Vdc
允许失电时间 10 ms 或更低
功耗 最大 HMIFP6600TM: 17.6 W
HMIFP6700TM: 22.4 W
HMIFP6500WC: 12.4 W
HMIFP6600WC: 15.9 W
HMIFP6700WC: 20.0 W
HMIFP6800WC: 30.6 W
HMIFP6900WC: 31.8 W
屏幕关闭背光时(待机模式) 9.4 W 5.9 W
浪涌电流 30 A 或更低
抗干扰性能 干扰电压: 1,000 Vp-p
脉冲持续时间: 1 μs
上升时间: 1 ns
(经噪声模拟装置)
绝缘强度 1,000 Vac 一分钟 (电源端与 FG 端之间)
绝缘电阻 500 Vdc, 10 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.