EIO0000004352_00

接口连接

线缆连接

注: 只使用安全特低电压 (SELV) 电路连接全部接口。
警告
爆炸危险
  • 在危险位置安装或使用设备时,始终确认您的设备符合 UL 121201 或 CSA C22.2 N°213 确定的危险等级。
  • 要为安装在 I 级 2 区危险位置的产品供电或取消为其供电,必须采取以下一项措施:A) 使用位于危险环境外的开关,或 B) 使用经认证适合在 I 级 1 区危险区域使用的开关。
  • 除非电源已关闭或确定操作区域无危险,否则请勿连接设备或断开设备的连接。这适用于所有连接,包括电源、接地、串行、并行和网络连接。
  • 绝不要在危险位置使用非屏蔽/未接地电缆。
  • 仅使用非易燃性 USB 设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

2 区危险环境条例要求所有电缆连接必须有合适的电缆紧固夹和确定的互锁。只使用非易燃性 USB 装置,因为本产品上的USB连接没有合适的紧固夹。当线缆的任何一端已通电时,切勿连接或断开线缆。所有通讯电缆应包括机箱接地屏蔽。此屏蔽应包括铜辫和铝箔。D-sub 型接头外壳必须为金属导体(如压模锌合金),接地屏蔽丝必须直接连接接头外壳。请勿使用屏蔽排扰线。

电缆的外径必须适合电缆接头紧固夹的内径,以确保紧固夹牢靠。将 D-sub 接头连接到工作站上的匹配接头时,务必拧紧接头两侧的螺丝。

USB 连接

允许将非易燃性现场布线设备(键盘、鼠标)用于关联现场布线非易燃性设备(本产品)的前置 USB 端口(A 型)。

除非易燃性以,连接到前面 USB 端口的设备必须满足以下条件。

下图显示 USB 线连线(编号:NNZ2083601)

<A 型>

电路参数 前面 USB (A 型)

开路电压 = Voc

5.25 Vdc

短路电流 = Isc

1,560 mA

关联电容 = Ca

265 μF

关联感应 = La

16 μH

<micro-B>

电路参数 前置 USB (micro-B)

最大输入电压 = Vmax

5.25 Vdc

最大负荷电流 = Imax

0.1 mA

内部电容 = Ci

0.12 μF

内部感应 = Li

16 μH

注:
  1. 上表列出了非易燃性电路参数。

    实体概念允许非易燃性设备与关联设备 (未经特别检查的组合) 作为系统互连,条件是关联设备的准许 Voc(或 Uo) 和 Isc (或 Io) 值小于或等于非易燃性设备的 Vmax (Ui) 和 Imax (Ii),且关联设备的准许 Ca (Co) 和 La (Lo) 值分别大于或等于非易燃性现场布线设备的 Ci + Ccable 和 Li + Lcable

  2. 关联非易燃性现场布线设备和非易燃性现场布线设备应满足以下条件:

    关联非易燃性现场布线设备 非易燃性现场布线设备
    Voc Vmax
    Isc Imax
    Ca Ci + Ccable
    La Li + Lcable
  3. 如果电缆的电气参数未知,则可以使用以下值:

    Ccable = 196.85 pF/m (60 pF/ft)

    Lcable = 0.656 μH/m (0.20 μH/ft)

  4. 布线方式必须符合当地的电气规范。

本产品必须安装在机柜中。如果安装在 I 级 2 区 位置,则机柜必须能够接受一个或或多个 2 区 布线方式。

警告
爆炸危险
  • 确保电源、输入和输出 (I/O) 接线符合 I 级,2 区类布线方式。
  • 请勿在I  级 2 区 A, B, C 和 D 组以外的危险环境或位置使用本产品。
  • 请勿使用可能会削弱对I 级 2 区适用性的替换组件。
  • 电路通电时,请勿断开设备,除非知道该区域没有达到易燃水平。
  • 把任何连接器连接到产品或从产品中拔下之前,请一定要先关闭电源。
  • 确保电源、通讯和附件连接没有让端口承受过多压力。考虑振动环境。
  • 将电源线、通讯电缆和外部附件电缆牢固地连接到面板或机柜。
  • 仅使用商业提供的 USB 线。
  • 仅使用非易燃性配置。
  • 在使用 USB 接口前请确认USB电缆紧固夹已安装在 USB 电缆上。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.