EIO0000004352_00

系统规格

为了在本产品和主机之间进行触摸输入数据通信,以及调整屏幕显示,主机上必须安装通信驱动程序和实用程序。

您可以从我们的网站下载实用程序 (FP6UtilityInstaller.zip)。安装该实用程序后,驱动程序自动安装。
www.se.com

操作系统

网站上列出了支持的操作系统,您可以从该网站下载本产品的实用程序。

实用程序

您可以在本产品上使用如下实用程序。有关以下每个实用程序的更多信息,请参阅 Launcher

Launcher:

  • Buzzer

  • Brightness

  • Calibration

  • Front USB

  • Touch Mode

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.