EIO0000004352_00

设置工程流程

请按照以下步骤配置软件。
  1. 从主机的屏幕属性 (屏幕分辨率) 配置显示设置。
  2. 将实用程序下载并安装到主机上。
    注: 要使用这些实用程序,需要 Microsoft®.NET Framework。如果 .NET Framework 未被安装,将会出现 .NET Framework 安装屏幕。按照屏幕说明进行安装。
  3. 启动 Launcher
  4. 按需要以任意顺序配置实用程序。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.