EIO0000004352_00

Front USB

启用/禁用显示模块上的前 USB 端口。

默认:Off (禁用)

当本产品连接到非 Harmony P6 面板类型主机时:
只显示 Extend Display 图标。

当本产品连接到 Harmony P6 面板类型时:
会为每个连接的显示器显示一个图标。当选择图标时,相关的显示器会闪烁,因此您可以识别要设置的显示器。

Front Display: Harmony P6 面板类型
Extend Display: 本产品

注:
  • 如果启用前USB,则未经授权访问和感染恶意软件的风险会增加。请在使用后禁用前USB。

  • 在没有前USB端口的型号中,此设置被禁用。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.