EIO0000004352_00

拆卸步骤

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前,务必检查您的装置是直接供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
伤害风险
从面板上卸下时不要跌落产品。
  • 在取出固定螺丝后请按住设备。
  • 请使用双手。
  • 按防坠锁时,注意不要夹到手指。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
设备损坏
  • 当您正在安装或取出固定螺丝时将产品稳定固定在面板开孔内。
  • 请在按住防坠锁时卸下本产品,或确保防坠锁不会碰到面板。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 以两个螺钉之间交替对角线的方式,使用螺丝刀逐渐松开扣件的螺钉(上下左右),直至全部松开。
    注: 有关您所使用型号的安装紧固件数,请参阅安装过程中的步骤 4。
    1. 后面

  2. 按住产品顶部的防坠锁的同时,慢慢从面板中卸下产品。
    1. 防坠锁

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.