EIO0000004352_00

部件标识

正视图

HMIFP600TMD

HMIFP600WCD

后视图
底视图
  1. 状态 LED

  2. 前 USB 盖

  3. USB 2.0 (A 型)*1

  4. USB 2.0 (micro-B) (此接口不可用。)

  5. VESA 安装螺丝孔*2

  6. DVI-D 输入接口

  7. USB 2.0 (B 型)

  8. 电源接口

*1 默认情况下,前面 USB 被禁用。要启用,请在Launcher中设置。

*2 本产品可以安装在符合 VESA 标准 (75 x 75 mm) 的市售显示器支架上。使用四颗 M4 螺钉 (螺钉长度: 10 mm [0.4 in])。所需的扭矩为 0.7 至 0.8 N•m (6.2 至 7.1 lb-in)。
VESA 安装未经 UL 认证。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.