EIO0000004352_00

装箱物品

确认包装箱中包含此处列出的所有物品。

注: 我们已经对该产品的包装进行了仔细的质量检查。如果您发现有损坏或有任何物品损失,请立即与您当地的经销商联系。
  1. FP6000 系列: 1

  2. 安装垫圈: 1 (已装配在产品上)

  3. 安装紧固件 (已装配在产品上):

    • 4 件 (用于 HMIFP6600TMD, HMIFP6500WCD 和 HMIFP6600WCD)

    • 8 件 (用于 HMIFP6700TMD, HMIFP6700WCD, HMIFP6800WCD 和 HMIFP6900WCD)

  4. 直流电源连接器: 1

  5. USB 紧固夹 (B 型): 1 套 (1 个支架, 2 个螺钉和 1 条线扎)

产品修订和手册二维码

您可从产品标签上找到产品版本 (PV)。

您也可以使用产品标签上的二维码检查本手册的内容。确认下面二维码的位置和参考手册。

  1. 此标记表示您可以使用二维码查阅本手册,并且您必须使用75 °C (167 °F)或更高额定值的铜线。请参阅电源接线

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.