DOCA0110ZH-06

用户帐户

说明

Link150 用户配有用户名和密码。每个用户属于一个组,且每个组都对 Link150 管理员指定的 Link150 网页具有访问权限。

有两种预定义的用户帐户:

  • Administrator(缺省密码为 Gateway)。

  • Guest(缺省密码为 Guest)。

警告
系统可用性、完整性和保密性面临的潜在威胁
首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

用户帐户配置程序

步骤

操作

结果

1.

Link150 菜单栏中,单击设置

设置菜单随即打开。

2.

设置菜单的用户管理子菜单中,单击用户帐户

显示用户帐户详细信息。

3.

单击添加用户,输入用户名密码确认密码,然后选择角色

输入新用户帐户的名称、密码和角色。

4.

单击应用更改

Link150 网关创建新用户帐户。

用户

除两个缺省用户帐户之外,您还可以创建最多 11 个用户帐户。

参数

说明

用户名

输入新用户名,其长度为 4-16 个字符。

注: 用户名区分大小写,不得使用空格字符。

密码

输入新用户的密码,其长度为 8-16 个字符。

注: 密码区分大小写,必须包含至少 1 个数字、1 个大写字母以及 1 个特殊字符。

确认密码

重新输入密码以确认。

注: 密码区分大小写。

角色

为新用户选择角色。

Link150 帐户和密码

帐户

密码

Administrator

Gateway

注: Gateway为缺省密码。它也可以被用作用户定义的密码。

Guest

Guest

注: Guest为缺省密码。此密码可配置,长度为 8-16 个字符,其中包含至少 1 个数字、1 个大写字母以及 1 个特殊字符。

用户定义的帐户(可以创建 11 个帐户)

用户定义的密码

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.