DOCA0110ZH-06

硬件描述

A

ETH1:Ethernet 1 通讯端口

B

ETH2:Ethernet 2(以太网供电)通讯端口

C

24 Vdc 电源端子块

D

以太网通讯 LED

E

模块状态 LED

F

网络状态 LED

G

可密封的透明护盖

H

IP 复位引脚

I

RS485 流量状态 LED

J

设备软重启按钮(可通过关闭的护盖触及)

K

RS232 流量状态 LED

L

设备名称标签

M

RS232 端口

N

RS485 端口

O

接地连接

24 Vdc 电源端子块

Link150 网关由 24 Vdc 电源供电,或者通过以太网供电 (PoE)。建议使用 UL 列明的和 UL 认可的限制电压/限制电流,或者使用具有至少 24 Vdc 电压和 500 mA 电流的 2 级电源。

注: 当模块与 PoE 以及 24 Vdc 电源两者连接时,如果 24 Vdc 电源被移除,则会出现暂时的通讯中断,直到设备从 PoE 电源获得电力。

对于 24 Vdc 电源连接,仅使用铜导线。

带有端跨 PoE 端口的以太网交换机

A

带有端跨 PoE 端口的以太网交换机

B

Ethernet 1 通讯端口

C

以太网 2 (PoE) 通讯端口

带有中跨 PoE 端口的以太网交换机

A

以太网交换机

B

中跨 PoE 供电器

C

Ethernet 1 通讯端口

D

以太网 2 (PoE) 通讯端口

以太网通讯 LED

以太网双色 LED 指示以太网端口 ETH1 和 ETH2 的通讯状态。

LED 指示

状态指示

黄色

10 Mbps 链路

黄灯闪烁

10 Mbps 活动

绿色

100 Mbps 链路

绿灯闪烁

100 Mbps 活动

模块状态 LED

模块状态双色 LED 指示 Link150 网关的模块状态。

LED 指示

状态指示

一直熄灭

未通电

一直亮绿灯

设备工作中

一直亮红灯

停止运行

绿灯闪烁(500 毫秒亮起,500 毫秒熄灭)

固件损坏

红灯闪烁

降级模式

绿灯/红灯交替闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯)

自检

注:

  • 如果 IP 复位引脚在 5 秒到 10 秒之间的这段时间里被松开,则模块状态 LED 会不停地以绿灯闪烁,直到 IP 复位引脚被松开。

  • 如果 IP 复位引脚会在 15 秒钟之后松开,模块状态 LED 将转为一直以绿灯亮起。

网络状态 LED

网络状态双色 LED 指示 Link150 网关的网络状态。

LED 指示

状态指示

熄灭

未通电或没有 IP 地址

一直亮绿灯

有效 IP 地址

一直亮红灯

重复的 IP 地址

绿灯/红灯闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯)

正在进行自检测

一直亮琥玻色灯

IP 配置或缺省 IP 地址出错

RS232 流量 LED

RS232 串行线路流量黄色 LED 表明流量正在通过 Link150 网关在 RS232 串行线路网络上传输或接收。该 LED 会在传输和接收消息时闪烁。在其他情况下,该 LED 呈熄灭状态。

RS485 流量 LED

RS485 串行线路流量黄色 LED 表明流量正在通过 Link150 网关在 RS485 串行线路网络上传输或接收。该 LED 会在传输和接收消息时闪烁。在其他情况下,该 LED 呈熄灭状态。

IP 复位引脚

当 IP 复位引脚被按下 1-5 秒时,IP 采集模式将被复位为出厂默认设置 (DHCP)。

出厂复位

当 IP 复位引脚被按下 10-15 秒时,所有用户可配置性信息将被复位为出厂默认设置 。

设备软重启按钮

按下设备软重启按钮 10-15 秒即可软重启 Link150 网关。有关详细信息,请参阅 故障排除 章节。

RS232 接线图

A

RS232 串行端口

B

RJ45 至 DB9

C

RJ45 跨接电缆

引脚号

信号名称

描述

1

DSR

数据设置就绪

2

DCD

数据载波检测

3

DTR

数据终端就绪

4

GND

5

RX

接收数据

6

TX

传输数据

7

CTS

允许发送

8

RTS

请求发送

RS485 2 线接线图

A

RS485 串行端口

B

RJ45 电缆(VW3A8306D30 为用于 RJ45 连接的附件)

引脚号

信号名称

描述

1

D1

无连接

2

D0

无连接

3

NC

无连接

4

D1

数据+

5

D0

数据-

6

NC

无连接

7

NC

无连接

8

GND

屏蔽

屏蔽

使用 Link150 电缆适配器的 RS485 2 线接线图

A

RS485 串行端口

B

Link150 电缆适配器(PH68385 为用于 RJ45 连接的附件)

C

Belden 9841

网关 RJ45 和适配器的引脚号

信号名称

描述

1

D1

无连接

2

D0

无连接

3

NC

无连接

4

D1

数据+

5

D0

数据-

6

NC

无连接

7

NC

无连接

8

GND

屏蔽

屏蔽

RS485 4 线接线图

A

RS485 串行端口

B

RJ45 电缆(VW3A8306D30 为用于 RJ45 连接的附件)

引脚号

信号名称

描述

1

RX-

接收数据-

2

RX+

接收数据+

3

NC

无连接

4

TX+

传输数据+

5

TX-

传输数据-

6

NC

无连接

7

NC

无连接

8

GND

屏蔽

屏蔽

使用 Link150 电缆适配器的 RS485 4 线接线图

A

RS485 串行端口

B

Link150 电缆适配器(PH68385 为用于 RJ45 连接的附件)

C

Belden 8723 或 9842

网关 RJ45 和适配器的引脚号

信号名称

描述

1

RX-

接收数据-

2

RX+

接收数据+

3

NC

无连接

4

TX+

传输数据+

5

TX-

传输数据-

6

NC

无连接

7

NC

无连接

8

GND

屏蔽

屏蔽

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.