DOCA0110ZH-06

设备列表

说明

本设备列表用于定义与 Ethernet 端口或 serial 端口所连设备的列表。

所连设备列表可通过添加单个设备来手动定义。

主站模式设备列表设置

对于主站模式,COM 端口的用途为:

  • Modbus RTU 设备不必在设备列表中加以定义,但它可以帮助您管理系统。

  • PowerLogicTM 协议 (SY/MAX) 设备必须在设备列表中加以定义。

注: 如果未定义任何一种协议,则 Modbus RTU 将会被用作缺省协议。
注: 您可以使用可查看设备的数量来查看受支持设备的数量。您可以在设置 > 通讯选项卡下的串行端口页面中配置响应超时。
注: 在自动传输模式下,切勿在具有混合协议的菊花链上使用串行从站地址 1 或 16。例如,在某一单个菊花链上,某些设备使用 PowerLogicTM 协议,而其他设备则使用 Modbus RTU/Jbus 协议。

下图显示了主站模式拓扑结构下的 Link150 网关:

如果您在串行端口页面上选择了主站模式,则应遵循以下步骤来设置设备列表:

步骤

操作

结果

1.

Link150 菜单栏中,单击设置

设置菜单随即打开。

2.

设置菜单的通讯子菜单中,单击设备列表

显示“设备列表”页面。

3.

选择可查看设备的数量(16 至 128 个),并单击应用更改

基于所选可查看设备的数量,设备列表中列的数量随即出现。

注: 系统通讯将会随着设备数量的增长而降级。

4.

选择协议

所连设备的协议随即被选中。

5.

输入设备名称

设备的名称随即被输入。

6.

本地 ID 文本框中,输入串行从站设备的本地 ID(地址)。

该设备的本地地址随即被输入。

7.

重复执行第 4 至第 6 步,直到所有设备都已被输入。

所有的已连接设备随即被输入。

8.

单击应用更改

设备列表设置随即更新。

主站模式的设备列表参数

参数

说明

设置

可视设备数量

网页上最多可显示的可视设备数量。

16、32、48、64、80、96、112 或 128

协议

选择协议类型。

  • Modbus(出厂设置)

  • PowerLogic

  • JBus

设备名称

指定从站设备的名称。

注: 设备名称必须是一个唯一值。

本地 ID

Link150 网关相连的设备的本地地址。

对于串行端口:为 1-247 和 255

注: 本地 ID 必须是一个唯一值。

从站模式设备列表设置

串行端口从站模式允许串行 Modbus 主站设备访问来自 TCP/IP 网络上串行从站设备的信息。

下图显示了从站模式拓扑结构下的 Link150 网关:

如果您在串行端口页面上选择了从站模式,则应遵循以下步骤来设置设备列表:

注: 在从站模式下配置设备列表之前,远程设备 IP 地址必须在串行端口页面加以配置。

步骤

操作

结果

1.

Link150 菜单栏中,单击设置

设置菜单随即打开。

2.

设置菜单的通讯子菜单中,单击设备列表

显示“设备列表”页面。

3.

选择可查看设备的数量(1 至 128 个),并单击应用

选择可用于定义与 Link150 网关相连的串行从站设备的可视位置的数量。

4.

选择连接

与远程 ID 关联的 Modbus TCP/IP 地址随即被选中。

5.

输入设备名称

设备的名称随即出现。

6.

本地 ID 文本框中,输入串行从站设备的本地 ID(地址)。

本地 Modbus 主站设备在访问远程设备时将使用的设备的地址随即被输入。

7.

远程 ID 文本框中,输入串行从站设备的远程 ID(地址)。

远程相连设备的串行从站地址随即被输入。

8.

重复执行第 4 至第 7 步,直到所有设备都已被输入。

Link150 网关用于与远程设备通讯的所有映射信息随即被输入。

9.

单击应用更改

设备列表随即更新

从站模式的设备列表参数

参数

说明

设置

可视设备数量

网页上最多可显示的可视设备数量。

16、32、48、64、80、96、112 或 128

连接

与远程 ID 关联的 Modbus TCP/IP 地址随即被选中。

远程设备 IP 随即在串行端口页面进行配置。

设备名称

指定从站设备的名称。

注: 设备名称必须是一个唯一值。

本地 ID

Link150 网关相连的设备的本地地址。

对于串行端口:为 1-247

注: 本地 ID 必须是一个唯一值。

远程 ID

远程相连串行从站设备的远程 ID(地址) 。

1-247 和 255

注: 对于同一连接,远程 ID 必须是一个唯一值。
本页的QR代码

这有帮助吗?