DOCA0110ZH-06

以太网

说明

此页面显示自上次激活 Link150 网关以来累计的 Ethernet 读数。如果因为配置更改或其他事件导致 Link150 网关电源中断或设备复位,则所有累计值都将复位为 0。

复位程序

步骤

操作

结果

1

Link150 菜单栏中,单击诊断

诊断菜单随即打开。

2

诊断菜单的通讯子菜单中,单击以太网

显示以太网统计数据

3

单击以太网全局统计信息部分中的复位

Link150 累计诊断数据复位为 0。

解析 Ethernet 统计数据

以太网统计信息

说明

传输成功的帧

已传输的帧数

接收成功的帧

已接收的帧数

接收错误

接收期间的错误帧数

传输错误

传输期间的错误帧数

每个端口的统计数据

说明

以太网端口 1 和 2 统计数据

链路速度

运行速度(10 Mbps 或 100 Mbit/s)

双工模式

当前运行模式(全双工或半双工)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.