DOCA0110ZH-06

Link150 以太网网关说明

EcoStruxure 产品主要范围

EcoStruxure 是 Schneider Electric 的开放式互操作架构和平台,支持 IoT,适用于家庭、建筑物、数据中心、基础设施和工业应用。从互连产品到边缘控制、以及应用程序、分析工具和服务,全面创新。

Link150 以太网网关简介

本手册适用于 Link150 以太网网关。关于安装信息,请参阅以太网网关 Link150 说明书

Link150 网关是一种可在以太网 (Modbus TCP/IP) 和 Modbus 串行线路设备之间提供连接,从而使 Modbus TCP/IP 客户端能够访问串行从站设备信息的设备。它还允许串行主站设备访问来自于以太网网络上所分布的从站设备的信息。

Link150 以太网网关特性

Link150 网关支持以下以太网协议:

  • Modbus TCP/IP:Modbus TCP/IP 是一种可以在设备与以太网连接上提供通讯的 TCP/IP 之间提供主站/从站通讯的协议。Modbus TCP/IP 用于通过 TCP 端口 502 在 Link150 网关与其他兼容 Modbus TCP/IP 设备之间交换数据。

  • 超文本传输协议 (HTTP):HTTP 是一种可处理万维网上文件和数据交付的协议。它通过 TCP 端口 80 提供网络服务器功能。使用 Web 浏览器可以远程配置 Link150 网关并查看诊断数据。

  • 安全超文本传输协议 (HTTPS):HTTPS是标准 Web 传输协议 (HTTP) 的一种变体,通过安全套接层 (SSL) 或传输层安全 (TLS) 协议连接对传输数据添加安全层。HTTPS 支持远程用户与 Link150 设备之间的加密通讯和安全连接。

  • 文件传输协议 (FTP):FTP 是一种能够通过互联网从一台 PC 向另一台 PC 传输文件的网络协议。FTP 用于通过 TCP 端口 21 向 Link150 网关传输固件更新。

  • 简单网络管理协议 (SNMP):基于 MIB2 格式,SNMP 提供通过 UDP 端口 161 保存和发送用于网络管理目的的识别性和诊断性信息这一能力。

  • 地址解析协议 (ARP):ARP 用于将 IP 地址转化为以太网地址。Link150 网关会发送 ARP 请求以确定其地址是否为重复的 IP 地址。

  • 快速生成树协议 (RSTP):RSTP 是生成树协议的高级版本,是在网桥或交换机内执行的链路层协议。

  • Web 服务设备配置文件 (DPWS):DPWS 定义一组最基本的实现约束条件,以便在资源有限的设备上启用安全的 Web 服务消息传送、发现、描述和事件记录。

注:
  • HTTPS 和 RSTP 协议仅适用于不低于 005.001.015 的 Link150 固件版本。

  • FTP 协议仅适用于不高于 005.000.029 的 Link150 固件版本。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.