DOCA0110ZH-06

IP 配置

说明

此页允许配置包括 IPv4、IPv6 和 DNS 设置在内的 IP 参数。

IP配置程序

步骤

操作

结果

1

Link150 菜单栏中,单击设置

设置菜单随即打开。

2

设置菜单的通讯子菜单中,单击 IP 配置

显示 IP 参数设置。

3

输入 IPv4IPv6DNS 参数。

输入 IPv4、IPv6 和 DNS 参数。

4

单击应用更改

更新 Link150 网关的 IP 配置设置。

IPv4 配置

参数

说明

设置

自动

用于选择分配 IPv4 参数集的模式。利用 IPv4BOOTP自动获取DHCP 参数。

  • DHCP(出厂设置)

  • BOOTP

手动设置 IP 地址

用于输入 Link150 网关的静态 IP 地址。

169.254.X.Y(出厂设置)

注: X 和 Y 是 Link150 MAC 地址最后两个十六进制字节的等效十进制值(见 Link150 标签)。

手动设置子网掩码

用于输入网络的Ethernet IP 子网掩码地址。

255.255.0.0(出厂设置)

手动设置默认网关

用于输入用于广域网 (LAN) 通讯的网关(路由器)IP地址。

169.254.2.1(出厂设置)

IPv6 配置

参数

说明

设置

启用

定义 IPv6 配置。

已启用(出厂设置)

IPv6 链路本地地址

以 IPv6 格式显示 IP 地址。您可以使用此 IP 地址来打开 Link150 主页。

DNS

参数

说明

设置

通过 DHCP/BOOTP 自动获取 DNS 地址

定义 DNS 服务器地址配置的动态操作。用于从IP服务器自动获取 DNS地址。

注: 域名系统 (DNS) 是与局域网 (LAN) 或因特网相连的 PC 和设备的命名系统。

手动设置一级 DNS 服务器

定义首选IPv4服务器的 DNS 地址。

手动设置二级 DNS 服务器

定义次要 DNS 服务器的 IPv4 地址。当首选 DNS 服务器解析失败时,用于执行 DNS 解析。

重复 IP 地址检测

连接至网络后,Link150 网关将公布其 IP 地址。为避免任何重复的 IP 地址冲突,Link150 网关利用地址解析协议 (ARP) 查看网络上的其他设备是否使用了相同的 IP 地址。下表阐释了 Link150 网关会如何处理检测到的重复 IP 地址。

重复 IP 地址情景

情景

处理重复 IP

网络状态 LED

检测到以太网链路

恢复至默认的 IP 地址、子网掩码和网关地址。每 15 秒发送一次 ARP 请求,直到 IP 地址可用。当 IP 地址可用时,Link150 网关将使用该地址。

一直亮红灯

手动更改地址

恢复至默认的IP地址、子网掩码以及网关地址。每 15 秒发送一次 ARP 请求,直到 IP 地址可用。当 IP 地址可用时,Link150 网关将使用该地址。

一直亮红灯

接收 ARP 请求

如果在 10 秒内检测到一个以上的 ARP 请求,则启动再次搜索 IP 的过程。

关闭

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.