DOCA0110ZH-06

Ethernet 配置(双端口)

描述

此页允许配置以太网端口。

以太网端口配置程序

步骤

操作

结果

1

Link150 菜单栏中,单击设置

设置菜单随即打开。

2

设置菜单的通讯子菜单中,单击以太网配置(双端口)

显示以太网端口设置选项。

3

为以太网端口 1 和端口 2 选择帧格式、速度和模式,并选择保护级别。

选择以太网端口选项。

4

单击应用更改

Link150 网关的以太网端口设置随即更新。

Ethernet

参数

描述

设置

MAC 地址

Link150 网关唯一的媒体访问控制地址。MAC 地址打印在 Link150 网关的侧面标签上。

-

帧格式

用于选择通过 Ethernet 连接发送的数据的格式。

  • Ethernet II

  • 802.3

  • 自动(出厂设置)

Ethernet 端口 1 控制

参数

描述

端口 1 启用

在未使用的情况下,可以禁用 Ethernet 端口 1。如果禁用了 Ethernet 端口 2,或者两个端口都具有活动链路,则此选项不可用。

速度和模式

允许选择不同的速度和传输模式。

对于自动协商选项,Link150 网关会自动为 Ethernet 端口 1 协商物理 Ethernet 连接速度和传输模式。

Ethernet 端口 2 控制

参数

描述

端口 2 启用

在未使用的情况下,可以禁用 Ethernet 端口 2。如果禁用了 Ethernet 端口 1,或者两个端口都具有活动链路,则此选项不可用。

速度和模式

允许选择不同的速度和传输模式。

对于自动协商选项,Link150 网关会自动为 Ethernet 端口 2 协商物理 Ethernet 连接速度和传输。

广播风暴防护

参数

描述

设置

启用

启用广播风暴防护。

-

保护级别

定义风暴防护等级。Link150 网关会限制自身广播或重播的信息量(基于此设置),以减少冲突或降低网络流量。

注: 如果更改等级,则系统会提醒您重启设备让更改生效。
  • 最高

  • 中高

  • 中低

  • 最低

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.