DOCA0110ZH-06

读取设备寄存器

说明

此页面允许 Link150 网关读取选定设备的 Modbus 寄存器。

读取程序

步骤

操作

结果

1

Link150 菜单栏上,单击诊断

诊断菜单随即打开。

2

诊断菜单的通讯子菜单中,单击读取设备寄存器

读取设备寄存器页面随即打开。

3

设备名称列表中选择设备。

设备随即在列表中被选中。

4

依次输入本地 ID(或从定义的设备列表中选择)、启动寄存器以及寄存器数量

将从规定设备读取的寄存器随即被输入。

注: 本地 ID参数在从站模式下会被禁用。

5

选择数据类型

相应的数据类型随即被选中。

6

要更改 Modbus 数据在数值列显示的方式,请选择十进制十六进制二进制ASCII

数据值的显示方式随即被选中。

7

单击读取

设备寄存器随即会根据选定的配置读取。

Link150读取设备寄存器参数

参数

说明

设置

设备名称

从先前添加的设备的列表中选择要读取的设备。

注: 当设备处于从站模式时,即使从设备名称列表中选择了名称,读取按钮也可用。

-

本地 ID

要读取设备的地址(本地 ID)。

注: 本地 ID参数在从站模式下会被禁用。

1(出厂设置)

启动寄存器

寄存器编号(十进制)。

  • 0–65535

  • 1000(出厂设置)

寄存器数量

要读取的寄存器数量。

  • 1-125

  • 10(出厂设置)

寄存器

列出寄存器编号(十进制)。

-

数值

列出寄存器存储的数据。检索的数值取决于连接至 Link150 网关的设备。请参阅所连接设备的文档,了解更多有关存储寄存器数值的信息。

-

数据类型

列出设备可用的数据类型。

  • 保持寄存器(出厂设置)

  • 输入寄存器

  • 输入线圈

  • 输出线圈

十进制、十六进制、二进制、ASCII 选项

选择某一选项以指定如何显示数值列数据。

十进制(出厂设置)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.