DOCA0110ZH-06

故障排除

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅美国 NFPA 70E 或者适用的地方标准。
  • 在对此装置或其中安装的设备执行工作之前,应切断此装置和设备的所有电源。
  • 始终使用合适的额定电压传感器以确认所有电源已关闭。
  • 切勿使装置的额定电压超出规定的上限。
  • 在接通此装置的任何电源之前,应连接保护性接地。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
电击、爆炸或电弧闪光危险
  • 此设备仅应由具备资质的人员安装和维修。
  • 对于需要对电导体通电的诊断或故障检修作业,具备相应资质的人员必须符合与遵从安全的电气作业操作规范。例如:在美国,请参见 NFPA 70E。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

问题

可能原因

解决方法

模块状态 LED 以绿灯闪烁(亮起 500 毫秒,熄灭 500 毫秒)

Link150 固件已损坏。

升级固件。请参阅Link150 以太网网关固件更新

注: 如果在删除 gateway.bin 文件时显示出一条错误信息,则应尝试复制并粘贴该 gateway.bin 文件以进行固件升级。

模块状态 LED 以红灯闪烁(亮起 500 毫秒,熄灭 500 毫秒)

Link150 固件处于降级模式

在下一个维护周期内更换 Link150 网关。

模块状态 LED 以红灯常亮

Link150 网关停止运行

请致电当地服务代表以寻求帮助。

网络状态 LED 以红灯常亮

Link150 网关中的 IP 地址重复

Link150 网关分配一个新 IP 地址。如果问题仍然存在,请致电当地网络管理员以寻求帮助。

网络状态 LED 以黄灯常亮

发现 Link150 网关的 IP 配置存在错误

  • 核实所有 IP 参数都正确无误。交叉引用至 IP 配置页面。或

  • 请致电当地网络管理员以寻求帮助。

无法浏览 Link150 网页。

网络配置不正确

核实所有 IP 参数都正确无误。

确认 Link150 网关收到了请求(以 DOS 提示对 Link150 执行 ping 命令)。键入 pingLink150 IP 地址。例如,ping 169.254.0.10

核实六燃气互联网选项中的所有连接设置都正确无误。

缺失 HTTP 端口编号

执行出厂复位。

所有 LED 都不亮。

电源未接通或不稳定。

接通电源或检查电源。

其中一个 LED 不亮。

该 LED 已被烧坏。

请致电当地服务代表以寻求帮助。

以太网通讯 LED 不亮。

未建立正确的链路

确保已使用并连接了正确的电缆。

注: 如果应用的更改没有得到反映,则清除 cookie。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.