DOCA0110ZH-06

高级以太网设置

配置高级以太网设置

此页允许配置高级以太网设置。

注意
只有具备资质的人员才可以修改 Link150 网关的高级 Ethernet 设置。只有在您已阅读并了解这些高级 Ethernet 设置之后方可执行这些修改。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

步骤

操作

结果

1

Link150 菜单栏中,单击设置

设置菜单随即打开。

2

设置菜单的通讯子菜单中,单击 高级以太网设置

显示高级以太网设置。

3

配置高级以太网设置,然后单击应用更改

Link150 EthernetTCP/IP 设置随即更新。

注: 单击缺省配置按钮可将高级以太网设置更改为缺省值。

Link150 高级以太网设置列表

选项

说明

设置

存在时间

指示 TCP 数据包可以通过的路由器的数量。

1255(跳跃次数)

60 次跳跃(出厂设置)

启用 TCP 保持活动

允许您启用或禁用 TCP 以保持传输处于活动状态。如果被禁用,则保持活动数据包将不会被发送,且连接在被关闭之前将保持断开状态。

  • 已启用(出厂设置)

  • 已禁用

时间

用于检测空闲连接上的所连设备何时因重启或停机等事件而变得不可用的一种计时器。

1 65,000

30 秒(出厂设置)

ARP 缓存超时

允许您指定条目可以在地址解析协议 (ARP) 高速缓存器中保留多长时间。

165,000 分钟

15 分钟(出厂设置)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.