DOCA0110ZH-06

日期和时间

说明

此页面允许手动输入本地日期和时间。

注: 由于不存在 SNTP 或 RTC,所以在发生断电的情况下,需要复位日期或时间。

日期和时间配置程序

步骤

操作

结果

1

Link150 菜单栏中,单击设置

设置菜单随即打开。

2

设置菜单的常规子菜单中,单击日期/时间

显示日期和时间。

3

输入日期时间

输入当前日期和当前时间。

4

单击应用更改

更新 Link150 网关的当前日期和时间。

日期和时间参数

参数

说明

设置

日期 (yyyy/mm/dd)

允许设置当前日期。

日期格式:yyyy/mm/dd

时间 (hh:mm:ss)

允许设置当前时间。

时间格式:hh:mm:ss

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.