DOCA0110ZH-06

SNMP

SNMP 管理器

Link150 网关支持 SNMP,允许网络管理员利用 SNMP 管理器远程访问 Link150 网关并以 MIB-II 格式查看 Link150 网关的网络状态和诊断数据。

步骤

操作

结果

1

Link150 菜单栏中,单击设置

设置菜单随即打开。

2

设置菜单的通讯子菜单中,单击 SNMP

显示 SNMP 参数。

3

输入 SNMP系统位置

系统位置随即输入。

4

输入 SNMP 系统联系人员的姓名。

SNMP 系统联系人员的姓名随即输入。

5

选择系统名称的自动配置按钮。

自动选择系统名称。

6

选择系统名称的手动配置按钮,手动输入系统名称

系统名称随即输入。

7

输入 SNMP 获取社区名称

输入获取社区名称。

8

输入 SNMP 设置社区名称

输入设置社区名称。

9

输入陷阱社区信息以配置和限制社区名称。

alert(出厂设置)

10

输入 SNMP 管理器 #1IP 地址。

SNMP 管理器 Ⅰ 的 IP 地址随即输入。

11

输入 SNMP 管理器 #2IP 地址。

SNMP 管理器 ⅠI 的 IP 地址随即输入。

12

单击应用更改

SNMP 设定随即更新并保存。

注: 建议避免使用缺省社区字符串,以及避免在安装中使用不同的社区名称。

已启用陷阱

已启用陷阱允许您选择以下任何一种陷阱,而它们在缺省配置下都是被禁用的:

参数

描述

冷启动陷阱

Link150 网关通电时,将生成陷阱。

热启动陷阱

启用 SNMP 时,将生成陷阱。

链路关闭陷阱

断开 Ethernet 端口通信链路时将生成陷阱。

链路连接陷阱

重新连接 Ethernet 端口通信链路时将生成陷阱。

验证失败陷阱

如果 SNMP 管理器访问未正确验证的 Link150 网关,则生成陷阱。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.