DOCA0110ZH-06

Link150 以太网网关固件更新

描述

Link150 firmware 只能通过网页界面或通过 Link150 固件升级工具来升级到最新固件。

可从 Schneider Electric 网站下载 Link150 固件升级工具的最新版本,网址为 www.se.com/ww/en/download/

注意
设备损坏风险
固件升级期间,切勿断开电源或网络电缆。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

升级固件

  1. 检查固件的当前版本。请参阅章节 检查可执行二进制组件 Firmware 版本

  2. 对于固件版本 005.001.018 或更低版本,请使用Link150 固件升级工具来更新固件。有关详细信息,请参阅章节 通过固件升级工具升级固件

  3. 对于固件版本 005.001.018 或更高版本,请使用网页或固件升级工具来更新固件。请相应参阅章节 通过网页升级固件通过固件升级工具升级固件

下表列出了用于固件更新的不同固件版本和支持的工具:

固件版本

网页

固件升级工具

≤ 005.000.011

不适用

ü

005.000.021 至 005.000.032

不适用

ü

005.001.015

不适用

ü

≥ 005.001.018

ü

ü

检查可执行二进制组件 Firmware 版本

步骤

操作

结果

1

打开网页浏览器并登录 Link150 网关。

打开 Link150 主页。

2

  • 如要检查不低于 005.001.015 的 固件版本,请转到主页菜单的设备标识页,找到相应的 firmware 版本。

  • 如要检查不高于 005.000.029 的 固件版本,请转到诊断菜单的设备信息页,找到相应的 firmware 版本

注: 如果最近已更新 firmware,则按下 F5 刷新网页并更新显示的 firmware 编号。

确定 Link150 网关的 firmware 版本。

通过网页升级固件

步骤

操作

结果

1

使用任何 Web 浏览器打开 Link150 设备网页(http 或 https://<<IP Address>>)或者在 Windows 网络选项卡中发现 Link150 设备。

注:
  • 缺省的 IP 地址 = 169.254.YY.ZZ

  • 缺省的登录用户名 = Administrator

  • 密码 = Gateway(确保 Administrator 密码不为空。)

打开 Link150 主页。

2

如要升级固件版本,请选择维护菜单,转到升级子菜单,单击固件,然后单击浏览...按钮。

打开 Choose File Open 对话框。

3

从解压固件版本文件夹 ../Binaries/Link150_Delivery_Package_Vxxx_yyy_zzz.zip 文件中选择 Link150 交付包。

选择交付包文件。

4

单击升级按钮。

显示上传进度条,一旦上传完成,便会显示是否要现在应用固件升级?弹出消息。

5

单击,应用固件升级。

显示升级进度条,并成功完成固件升级。

注:
  • YY.ZZ 是 Link150 MAC 地址的最后 2 个字节(见 Link150 设备侧面的标签)。

  • 在固件成功升级之后,Link150 网关将需要 40 秒钟时间来重启。

    如果固件升级失败,则 Link150 网关显示错误。

通过固件升级工具升级固件

Link150 固件升级工具为将 Link150 网关更新到最新固件版本(无论初始版本为何)提供了软件解决方案。

可从 Schneider Electric 网站下载固件升级工具的最新版本,网址为 www.se.com/ww/en/download/

固件更新过程的详细说明见 DOCA0223EN – Link150 Ethernet Gateway Firmware Upgrade Tool – User Guide

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.