0614IB1802

故障排除节能维护设置 (ERMS)

问题

原因

说明

建议

无法使用 ERMS 开关启用 ERMS。

通过断路器 ULP 端口施加到 Micrologic X 控制单元的电力丢失/不足。

如果 ERMS 处于禁用 (OFF) 状态(控制单元上的 ERMS LED 未亮起)且 ERMS 开关设置为启用 (ON) 状态,则控制单元将保持在禁用 (OFF) 状态。  如果控制单元正通过 USB 端口、电压电源 (VPS) 和/或流经断路器的电流受电,则会发生这种情况。

检查电源连接以及施加到 Micrologic X 控制单元的电压级别。

ESM 模块与 Micrologic X 控制单元之间的通讯丢失

如果 ERMS 处于禁用 (OFF) 状态(控制单元上的 ERMS LED 未亮起)且 ERMS 开关设置为启用 (ON) 状态,则控制单元将保持在禁用 (OFF) 状态。Micrologic X 控制单元上将显示报警,指示 ESM 模块通讯丢失。

查看 Micrologic X 控制单元的 HMI 屏幕上是否显示报警。

Micrologic X 控制单元中未声明 ESM 模块。

使用 EcoStruxure Power Commission PC 应用程序声明 ESM 模块的存在。

ESM 模块和/或 ERMS 开关连接不正确。

检查 ESM 模块和/或 ERMS 开关的连接。

无法使用 Ecostruxure Power Device 应用程序启用 ERMS。

未安装 ERMS Digital Module。

购买和/或安装 ERMS Digital Module。

ERMS 意外切换至启用 (ON) 状态。

ESM 模块输入的外部信号源丢失。

检查 ESM 模块和/或 ERMS 开关的连接。

输入信号源电压过低。

确认 ESM 模块连接输入处的信号电压足够。

无法修改 ERMS 保护设置。

ERMS 功能处于启用 (ON) 状态。

在 Micrologic X 控制单元处于启用 (ON) 状态时,无法修改 ERMS 保护设置

禁用(设置为 OFF)ERMS 功能,然后更改 ERMS 保护设置。

未安装 ERMS Digital Module。

随购了 ESM 模块的断路器应出厂安装有 ERMS Digital Module。

购买和/或安装 ERMS Digital Module。

无法使用 ERMS 开关禁用 ERMS。

通过断路器 ULP 端口施加到 Micrologic X 控制单元的电力丢失/不足。

如果 ERMS 处于启用 (ON) 状态(控制单元上的 ERMS LED 亮起) 且 ERMS 开关设置为禁用 (OFF) 状态,则控制单元将保持在启用 (ON) 状态。  如果控制单元正仅通过 USB 端口、 电压电源 (VPS) 和/或流经断路器的电流受电,则会发生这种情况。

检查电源连接以及施加到 Micrologic X 控制单元的电压级别。

ESM 模块与 Micrologic X 控制单元之间的通讯丢失

“如果 ERMS 处于启用 (ON) 状态(控制单元上的 ERMS LED 亮起) 且 ERMS 开关设置为禁用 (OFF) 状态,则控制单元将保持在启用 (ON) 状态。Micrologic X 控制单元上将显示报警,指示 ESM 模块通讯丢失。”

查看 Micrologic X 控制单元的 HMI 屏幕上是否显示报警。

Micrologic X 控制单元中未声明 ESM 模块。

如果在 ERMS 功能处于启用 (ON) 状态时 Micrologic X 控制单元中未声明 ESM 模块,则无法通过 ERMS 开关禁用 ERMS。

使用 Ecostruxure Power Commission PC 应用程序声明 ESM 模块。

ERMS 仍然通过 Ecostruxure Power Device 应用程序来启用。

如要禁用(设置为 OFF)ERMS 功能,用于启用 (ON) ERMS 功能的所有方法(ERMS 开关和/或 Ecostruxure Power Device 应用程序)需要设置为禁用 (OFF) 状态。

通过 Ecostruxure Power Device 应用程序禁用 ERMS 功能禁用 ERMS 功能。

无法使用 Ecostruxure Power Device 禁用(设置为 OFF)ERMS。

ERMS 仍然通过 ERMS 开关启用 (ON)。

如要禁用(设置为 OFF)ERMS 功能,用于启用 (ON) ERMS 功能的所有方法 (ERMS 开关和/或 Ecostruxure Power Device 应用程序)需要设置为禁用 (OFF) 状态。

通过 ERMS 开关禁用 ERMS 功能。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.