0614IB1802

Android - 配置 ERMS 保护设置

示例:使用 EcoStruxure Power Device 应用程序配置 ERMS 保护设置 (Android)。

1. 按脱扣曲线图标按钮。

2. 按“ERMS”按钮。

3. 按编辑铅笔图标。

4. 单击保护设置的任意位置。

5. 将保护设置设定为所需的值。

6. 应用设置。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.