0614IB1802

过载和短路 (LSI) 保护

1. 在 PC 直接连接到控制单元 USB 端口且 Ecostruxure Power Commission 软件连接到控制单元的情况下,将物理 ERMS 开关转至“ON”状态或者通过 Ecostruxure Power Device 应用程序启用此功能,以将断路器置于 ERMS 模式。

2. 确认显示了“ERMS 已启用”条幅。

3. 选择“准备初级注入测试”。

4. 选择“LSI 保护”。

5. 单击“准备测试”。

6. 阅读并理解公告内容。

7. 按“我明白”。

8. 输入 3 级密码或管理员密码。

9. 单击“继续”。

10. 软件确认设备已为初级注入测试做好准备。

11. 对断路器施加初级电流。

12. 在以下情况下,选择“测试完成”按钮:

  • 测试完成。

  • 断路器脱扣 - 无论何时,只要在 LSI 保护功能处于激活状态时断路器脱扣,就必须重启 LSI 保护功能。

13. 按“继续”,确认测试已完成。

14. 屏幕确认测试已完成且设置已恢复。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.