0614IB1802

配置 ERMS 保护设置

注: 在启用了 ERMS 的情况下,无法更改 ERMS 设置。

1. 按“配置”按钮。

2. 按“保护”选项卡。

3. 按“基础”选项卡。

4. 向下滚动到 ERMS 设置。

5. 更改保护设置。

6. 按“写入到设备”。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.