0614IB1802

配置 ERMS 系统

ERMS 保护设置可以通过 MTZ 智能设备应用程序或者通过 EcoStruxure Power Commission 软件来配置。

注: 如要更改 ERMS 设置,需要使用系统管理员密码。

ERMS 保护设置的工厂缺省设置

Micrologic X 型号

说明

设置

单位

设定范围

出厂设置

Micrologic 2.0 X、3.0X、5.0 X、6.0 X、7.0 X

长时吸合

Ir

A

0.4–1 x In

1 x In

长时延迟

tr

0.5–24

0.5

Micrologic 5.0 X、6.0 X、7.0 X

短时吸合

Isd

A

1.5–10 x Ir

1.5 x Ir

短时延迟

tsd

0–0.4

0

Micrologic 2.0 X

短时吸合

Isd

A

1.5–10 x Ir

1.5 x Ir

Micrologic 3.0 X

瞬时吸合

Ii

A

1.5-12 x In

1.5 x In

Ii 脱扣模式

标准/快速

快速

Micrologic 5.0 X、6.0 X、7.0 X

瞬时吸合

Ii 模式

ON/OFF

ON

Ii 脱扣模式

标准/快速

快速

Ii

A

2.0-15 x In

2.0 x In

Micrologic 6.0 X(IEC 标准)

Ig 模式

ON/OFF

ON

接地故障吸合

Ig*

A

0.2–1 x In

0.2 x In

接地故障延迟

tg

0–0.4

0

Micrologic 6.0 X(UL 标准)

接地故障吸合

Ig(In ≤ 1200 A 时)*

A

0.2–1 x In

0.2 x In

Ig(In > 1200 A 时)

A

500-1200

500

接地故障延迟

tg

0–0.4

0

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.